HASCO Hasenclever GmbH + Co KG

27.09.2011

HASCO Expertentag - Erfahrungsaustausch auf höchstem Niveau

Rund 50 Fachleute aus unterschiedlichsten Bereichen des Werkzeug- und Formenbaus folgten der Einladung des Lüdenscheider Normalienherstellers und Heißkanalspezialisten HASCO zum ersten Expertentag im Schloss Hotel Holzrichter/Veserde.

Das Thema der Veranstaltung „Prozessorientiertes Networking – die Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft in der kunststoffverarbeitenden Industrie“ wurde von namhaften Referenten und Podiumsteilnehmern in einem offenen Erfahrungsaustausch diskutiert und kontrovers beleuchtet. Die Vorträge orientierten sich an der Prozesskette der kunststoffverarbeitenden Industrie, beginnend mit der Produktentwicklung, über die Formkonstruktion, Heißkanaltechnik, Normalien bis hin zur Werkzeugtemperierung und dem eigentlichen Kunststoffendprodukt.

HASCO als Kompetenz- und Servicepartner in den Bereichen Mould Base Division und Hot Runner Division bietet durch langjährige Erfahrung mit internationaler Präsenz die ideale Plattform für solche Gespräche. Alle Teilnehmer diskutierten über die gegenwärtigen Herausforderungen der gesamten Branche. So wurde der immer größer werdende und jedem bekannte Leistungsdruck, die steigenden Kosten und Qualitätsansprüche sowie der stetig wachsende Wettbewerbsdruck aus Billiglohnländern thematisiert und nach gemeinsamen Lösungen gesucht. Als Highlight sind folgende Vorträge und Diskussionsrunden zu nennen:

Dr. Wolfgang Boos vom Lehrstuhl für Produktionstechnik der RWHT/Aachen zog in seinem Vortrag folgendes Resümee. Stabile, intelligente Prozesse und Organisationen, die flexibel auf Markttrends reagieren, bieten Handlungsfelder für einen industriellen Formenbau.

Dipl.-Ing. Helmut Eckardt / Wittmann Battenfeld eröffnete mit seinem Vortrag „Anforderungen und Wünsche der Maschinenhersteller“ einen Dialog über Energieeffizienz und intelligente Heißkanallösungen der Zukunft.

Christoph Kaiser, 1. Vorsitzender der Trägergesellschaft SWF e.V., betonte in seinem Beitrag die Wichtigkeit einer Kooperation wie dem Werkzeugbau-Institut Südwestfalen mit jetzt bereits schon 48 Mitgliedern, das im Dezember 2011 in den HASCO Räumlichkeiten eröffnet.

Als Konklusion des ersten HASCO Expertentages wurde die Wichtigkeit zukunftsweisender Technologien in Kombination mit einer aktiven Zusammenarbeit der gesamten Branche hervorgehoben.

Beim gemütlichen Ausklang mit Grillbuffet wurden die Themen des Tages noch einmal vertieft. Eine rundum gelungene Veranstaltung, das bestätigte das Feedback der Teilnehmer.

Einige Statements:

Dr.-Ing. Wolfgang Boss / RWTH Aachen

“Sehr gute Veranstaltung, die den Teilnehmern entlang der Prozesskette Spritzgießen-Formenbau viele interessante Informationen bescherte und zur anschlussreichen Diskussion anregte.“

Dipl.-Ing. Stefan Schmidt, KIMW Lüdenscheid

“Es war schön bei der Geburtsstunde des Expertentages dabei gewesen zu sein. Es ist aus meiner Sicht klar rübergekommen, dass HASCO sich als Entwicklungspartner über Normalien und Heißkanäle anbieten kann und dies in Zukunft beweisen wird.“

Gregor Jell, Konstruktionsbüro Jell/Bernau

“Ein gelungener Expertentag, der gezeigt hat, dass die Kunststoffbranche nie stehen bleiben darf. Erfolg, besonders in Deutschland ist nur dann garantiert, wenn Innovation, Partnerschaft auf allen Ebenen und Qualifikation an oberster Stelle stehen.“

Nach dem ausgezeichneten Auftakt des Expertentages und der positiven Resonanz wird HASCO diese Art der kooperativen Zusammenarbeit sicher wiederholen.

Kontakt:

HASCO Hasenclever GmbH + Co KG
Römerweg 4
58513 Lüdenscheid

Deutschland


(02351) 957 - 0
(02351) 957 - 237
info@hasco.com
Order-E-Mail: order.de@hasco.com