HASCO Hot Runner Division unter neuer Leitung
Ludwig Pierkes studierte zunächst Elektrotechnik an der RWTH Aachen, arbeitete dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am IKV (Institut für Kunststoffverarbeitung), bevor er zum Dr.-Ing. im Bereich Maschinenwesen promovierte. In leitenden Positionen konnte er einige Jahre praktische Berufserfahrung in der Industrie sammeln, bevor er die Professur für die Lehrgebiete Produktion, Qualitätsmanagement und Logistik an der FH Wilhelmshaven übernahm.
Mit geballtem Know How wird er sich gemeinsam mit seinem Team der Herausforderung stellen, den Geschäftsbereich Heißkanaltechnik bei HASCO weiter dynamisch wachsen zu lassen. Die wichtigsten Aufgaben
für HASCO und somit auch für Dr. Pierkes liegen darin, den zukünftigen Marktanforderungen gerecht zu werden, neue Nischen zu besetzen und Synergien zwischen den anderen Geschäftsbereichen auszubauen.
“Ich sehe bei HASCO eine exzellente Möglichkeit, mit einem motivierten und hochqualifizierten Team die künftige Entwicklung eines Technologie-Unternehmens nachhaltig mitzugestalten. Dabei ist eine kontinuierliche, innovative Weiterentwicklung des Produktprogramms, abgestimmt auf individuelle Kundenanforderungen, unser höchstes Ziel“: so Dr. Pierkes.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen relevanten Stellen innerhalb und außerhalb des Unternehmens sind ihm dabei wichtig. Dazu gehören nicht nur ein motiviertes HASCO-Team, sondern auch offene Kommunikation und Kooperation mit Kunden, Forschungseinrichtungen und Hochschulen.
Der HASCO-Geschäftsbereich Hot Runner Division steht für Spritzgießkompetenz. Von der Artikelgestaltung bis zur optimalen Auslegung des Heißkanalsystems unterstützt die HASCO-Anwendungstechnik anspruchsvolle Kunden weltweit. Zum Tagesgeschäft gehören Konstruktionserstellung, thermische Optimierung und eine schnelle Lösungsfindung für die optimale Artikelentformung. Dabei kommen modernste Technologien, wie beispielsweise die Simulationstechnik Autodesk Moldflow Insight 2010 zum Einsatz.
Durch individuelle, professionelle Beratung werden optimale und effiziente Lösungen erarbeitet. Dabei kann der Kunde auf ein komplettes Normheißkanalprogramm zugreifen und hier individuell montierte sowie einbaufertig verdrahtete Systeme oder Sondersysteme von der Düse bis zur kompletten heißen Seite beziehen. Die passende Regeltechnik bietet HASCO ebenfalls an. Im hauseigenen Technikum werden Eigenentwicklungen auf Herz und Nieren geprüft und auch kundenspezifische Abmusterungen durchgeführt.
Die lückenlose Dokumentation garantiert Qualität und die Einbau- und Anfahrunterstützung sorgen für einen schnellen Produktionsstart.
HASCO ist durch langjährige Erfahrung in den Bereichen Heißkanaltechnik, Normalien und Sonderbearbeitung der ideale Partner für kundenspezifische Systemlösungen. Durch die Konzentration auf diese Kernkompetenzen kann HASCO sich auch in Zukunft mit den besten Anbietern in der Heißkanalbranche messen.
HASCO – Gemeinsam geben wir Ihren Ideen Form.
Kontakt:
Römerweg 4
58513 Lüdenscheid
Deutschland