HASCO Portal
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
HASCO CAD data for SolidWorks®

HASCO customers will have a comprehensive database with native CAD data for SolidWorks®. The data is perfectly adapted to the needs of modern mould making. The considerable added value of the data enables users to benefit from significant time and cost savings, along with the complete mould making process. 

The speed and availability of CAD data for standard parts constitutes the basic prerequisite for the efficient design of moulds. Through this CAD data with its added value, HASCO is taking a decisive step forward and offering its customers further potential savings. The native data, generated in the original CAD system, features installation spaces, resulting in considerable time savings during the design process. The installation spaces can be included in the individual design with just a few clicks, together with the geometry that needs to be removed.

Native CAD data with installation spaces for the shortest design times

The fully parametric data also has decisive advantages if any changes are made, since the relevant parts automatically adapt to the corrections. The subsequent parts list that is then generated eliminates the risk of incorrect orders. The largely automated ordering process ensures punctual delivery for the start of assembly and rounds off the overall process in a perfect manner.

Installation manual


 

SolidWorks NativDatabank – Od zákazníků pro zákazníky

Spoustu práce a konstrukčního know how vložil David Nyström do vývoje vlastní databanky SolidWorks Databank. Zde mají konstruktéři možnost parametricky používat komponenty HASCO. Pomocí konfigurací lze nástavby nástrojů jednoduše generovat a měnit. Různé díly příslušenství, které jsou rovněž používány v konstrukci, se na základě parametrizace chovají příznivě ke změnám.

Speciální vyhazovače lze rychle vytvořit pomocí maker.

Více než 39.000 konfigurací normálií HASCO je přímo k dispozici v nativním datovém formátu SolidWorks.

Ty nabízí na své webové stránce bezplatně ke stažení. Zájemci se dostanou k webové stránce přes následující odkaz.
www.bestmoldcomponents.com

Na kanálu konstruktéra na YouTube  jsou k nalezení vysvětlující videa a na webové stránce také návod.