Update - HASCO Spezifikation für Spritzgießwerkzeuge
Speziell für Formenbauer und deren Auftraggeber hat HASCO 2016 bereits eine umfassende Werkzeug-Spezifikation entwickelt, mit der die Auslegung komplexer Formen bis ins Detail gemeinsam definiert werden kann. Das Regelwerk ist als Praxistool eine Art Pflichtenheft, in dem Konstruktionsvorgaben und auch Projekt-Zeitpläne festgehalten werden. Ziel der Spezifikation ist es, durch den Einsatz der Original HASCO-Normalien von Anfang an, eine deutliche Vereinfachung des Formenbaus sowie die Qualitätsabsicherung des entstehenden Spritzgießwerkzeuges zu erreichen.
Dem Werkzeugbau, einer sehr dynamischen, durch Innovationen geprägten Branche begegnet HASCO mit Agilität und immer wieder neuen Lösungen. In diesem Kontext hat HASCO aktuell die Spezifikationen für Spritzgießwerkzeuge 2.0 herausgebracht. Das aktualisierte und erweiterte Praxistool ist in der Mediathek des HASCO Portals als Download hinterlegt und kann einfach und individuell am PC ausgefüllt werden.
Mit der Version 2.0 bietet die Spezifikation nun noch mehr Vorteile. Zum Beispiel wurden aktuelle Produktinnovationen hinzugefügt, der Bereich Heißkanal-Komponenten neu strukturiert und damit einfach übersichtlicher gestaltet. Neue Möglichkeiten der digitalen Nutzung schaffen intelligente Verlinkungen zu den verschiedenen Tools des HASCO Portals. Dem logischen Aufbau der Spezifikation folgend führen diese zum: Formaufbauassistenten mit Layout-Editor, Auswerfer-Konfigurator, Typenschild-Editor sowie zum HASCO Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2015.
Mit der Version 2.0 der HASCO Spezifikation wird der zentrale Kundennutzen weiter gestärkt, die insgesamt deutlich einfachere Gestaltung der jeweils eigenen Zertifizierung bzw. Rezertifizierung der Anwender nach DIN EN ISO 9001:2015 oder IATF 16949:2016. In der Auditierung gibt sie einen klaren Nachweis für einen etablierten Qualitätsprozess.
Seit Beginn der Qualitätsnormierung in Deutschland setzt HASCO auf ein durchgehendes Qualitätsmanagement in der gesamten Lieferkette. HASCO lebt seit Jahren die Qualitätsnorm und ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Das bedeutet in der Praxis, jedes HASCO Produkt sowie alle an das Produkt geknüpften Leistungen (Beratung, Lieferung, Service…) entsprechen verlässlich den in den Normen definierten Qualitätsanforderungen.
Auf Produktebene erkennen Kunden die Original HASCO Qualität an der Laserbeschriftung und der unverwechselbaren Produktkennzeichnung. Detaillierte Angaben, beispielsweise aussagekräftige Chargennummern zum Rohmaterial, gewährleisten eine lückenlose Rückverfolgbarkeit bis hin zum Lieferanten. Das schützt vor problematischen Kopien.
Bei HASCO ist die gesamte Lieferkette qualitätsgesichert und bietet somit wesentliche Wettbewerbsvorteile für Formenbauer und Endkunden. Die Qualität ist gesichert und die Anforderungen an die eigenen Qualitätssicherungssysteme werden durch eine durchgehende Rückverfolgbarkeit gewährleistet.
Im eigenen Interesse sollten bei der Wahl der Zulieferer die Themen Qualität, Qualitätsmanagement und Zertifizierung ein zentrales Auswahlkriterium bilden. Der konsequente Einsatz von Original HASCO Normalien (Platten, Zubehör und Heißkanaltechnik) ermöglicht es, den Anforderungen hinsichtlich Qualität, Innovation, Gewährleistung, Lieferzeit und Wirtschaftlichkeit an das Spritzgießwerkzeug gerecht zu werden. Die HASCO Spezifikation vereinfacht die Umsetzung.