HASCO Portal
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
HASCO CAD data for SolidWorks®

HASCO customers will have a comprehensive database with native CAD data for SolidWorks®. The data is perfectly adapted to the needs of modern mould making. The considerable added value of the data enables users to benefit from significant time and cost savings, along with the complete mould making process. 

The speed and availability of CAD data for standard parts constitutes the basic prerequisite for the efficient design of moulds. Through this CAD data with its added value, HASCO is taking a decisive step forward and offering its customers further potential savings. The native data, generated in the original CAD system, features installation spaces, resulting in considerable time savings during the design process. The installation spaces can be included in the individual design with just a few clicks, together with the geometry that needs to be removed.

Native CAD data with installation spaces for the shortest design times

The fully parametric data also has decisive advantages if any changes are made, since the relevant parts automatically adapt to the corrections. The subsequent parts list that is then generated eliminates the risk of incorrect orders. The largely automated ordering process ensures punctual delivery for the start of assembly and rounds off the overall process in a perfect manner.

Installation manual


 

Base de datos original de SolidWorks: de clientes para clientes

David Nyström ha dedicado mucho trabajo y conocimientos sobre construcción al desarrollo de un banco de datos propio de Solidworks. Aquí, los constructores tienen la posibilidad de utilizar componentes de HASCO de forma paramétrica. Pueden generarse y modificarse estructuras de moldes simplemente con la ayuda de configuraciones. Hay varios accesorios que también se utilizan en la construcción y que se dejan modificar fácilmente gracias a la paramétrica subyacente.

Los expulsores especiales pueden diseñarse rápidamente mediante macros.

Hay más de 39.000 configuraciones de los normalizados de HASCO disponibles directamente en el formato de datos original de SolidWorks.

Pueden descargarse de forma gratuita desde su página web. Los interesados pueden acceder a la página a través del siguiente enlace.

Pueden encontrarse videos explicativos en el canal de YouTube del constructor, así como un tutorial en la página web.