HASCO Portal
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
HASCO CAD data for SolidWorks®

HASCO customers will have a comprehensive database with native CAD data for SolidWorks®. The data is perfectly adapted to the needs of modern mould making. The considerable added value of the data enables users to benefit from significant time and cost savings, along with the complete mould making process. 

The speed and availability of CAD data for standard parts constitutes the basic prerequisite for the efficient design of moulds. Through this CAD data with its added value, HASCO is taking a decisive step forward and offering its customers further potential savings. The native data, generated in the original CAD system, features installation spaces, resulting in considerable time savings during the design process. The installation spaces can be included in the individual design with just a few clicks, together with the geometry that needs to be removed.

Native CAD data with installation spaces for the shortest design times

The fully parametric data also has decisive advantages if any changes are made, since the relevant parts automatically adapt to the corrections. The subsequent parts list that is then generated eliminates the risk of incorrect orders. The largely automated ordering process ensures punctual delivery for the start of assembly and rounds off the overall process in a perfect manner.

Installation manual


 

Banque de données natives SolidWorks - De la part des clients pour les clients

David Nyström a investi beaucoup de travail et de savoir-faire dans le développement de sa propre banque de données SolidWorks. Les constructeurs ont ici la possibilité d'utiliser les composants HASCO de façon paramétrique. Les assemblages d'outils peuvent être créés et modifiés simplement grâce aux configurations. Les diverses pièces d'accessoires qui sont également utilisées dans la construction possèdent un comportement leur permettant d'être facilement modifiables en raison de leur paramétrique sous-jacente.

Les éjecteurs spéciaux sont créés rapidement à l'aide des macros.

Plus de 39 000 configurations des éléments normalisés HASCO sont disponibles directement en format de données natives SolidWorks.

Ces configurations sont téléchargeables gratuitement sur la page d'accueil. Pour les personnes intéressées, le site web est accessible via le lien ci-dessous.

Vous pourrez retrouver des vidéos explicatives sur la chaîne Youtube du constructeur, ainsi qu'un tutoriel sur la page d'accueil.