HASCO, il fornitore leader di componentistica standard a livello internazionale, ha sviluppato una specifica degli stampi estesa concepita appositamente per i costruttori di stampi e i relativi committenti. Questa specifica consente a costruttori di stampi e committenti di definire congiuntamente la configurazione di stampi complessi fin nel dettaglio. Come strumento orientato alla pratica, questo corpus di regole contiene tutte le prescrizioni generali che definiscono le specifiche di progettazione e la programmazione del progetto. L’obiettivo della specifica è semplificare nettamente la costruzione di stampi per tutti gli interessati e assicurare fin dall’inizio la qualità dello stampo a iniezione.
La nuova specifica HASCO offre un importante vantaggio per il cliente: semplifica considerevolmente la certificazione o la ricertificazione dell’utente in base alla norma DIN EN ISO 9001:2015 o ISO/TS 16949. In fase di audit dà chiara prova di un processo di qualità ben stabilito.
Da quando in Germania sono stati introdotti i processi di normalizzazione della qualità, HASCO adotta un sistema di gestione continuo della qualità su tutta la catena di distribuzione. HASCO è conforme da anni alla norma DIN ISO 9001:2008 e il prossimo anno riceverà nuovamente la certificazione DIN ISO 9001:2015. In pratica significa che ciascun prodotto HASCO e tutti i servizi legati al prodotto (consulenza, fornitura, assistenza...) soddisfano attendibilmente i requisiti di qualità definiti nelle norme.
A livello del prodotto, i clienti possono riconoscere la qualità HASCO originale sull’etichettatura inconfondibile incisa al laser. Indicazioni dettagliate, come ad esempio i numeri di lotto univoci nell’acciaio grezzo, garantiscono una perfetta tracciabilità fino al fornitore e proteggono da copie problematiche.
L’intera catena di distribuzione HASCO è coperta da una garanzia di qualità e, di conseguenza, offre anche importanti vantaggi competitivi per costruttori di stampi e clienti finali: la qualità è assicurata e i requisiti relativi ai sistemi interni di gestione della qualità sono garantiti attraverso una continua tracciabilità.
Nella scelta dei fornitori, è nel proprio interesse porre al centro criteri come qualità, gestione della qualità e certificazione. Ciò consente di evitare prodotti difettosi, minimizzare il rischio di guasti, assicurare l’economicità dei propri processi produttivi e definire un tema così importante come quello della qualità in modo semplice e sicuro. La specifica HASCO offre il supporto ideale di cui avete bisogno.
Download: Press release
Link