L'affidabile app HASCO offre a produttori di stampi, tecnici, progettisti, acquirenti, insegnanti e studenti numerose caratteristiche pratiche in ambito di costruzione di stampi. Semplicemente tramite smartphone!
Le funzioni essenziali come la scelta dei materiali, la modifica del valore di durezza, delle tolleranze DIN/ISO per alberi e fori, così come lo strumento per la configurazione e il dimensionamento dei martinetti di bloccaggio e lo strumento di filettatura per il riconoscimento del passo, del diametro esterno, del nocciolo e medio, sono stati attualmente ampliati per fornire un calcolatore dei dati di taglio innovativo nell'ambito della lavorazione dell'acciaio.
Con questo nuovo calcolatore dei dati di taglio, HASCO rende possibile il semplice calcolo dei dati di fresatura rilevanti per l'impiego immediato. Attraverso l'inserimento di parametri individuali, avanzamento, coppia ma anche volume asportato possono essere visualizzati sul dispositivo mobile e messi in pratica rapidamente.
I vantaggi degli strumenti precedentemente citati non finiscono qui: notizie, video, bandi di concorso e informazioni generali su HASCO possono essere consultate con facilità in ogni momento. Se necessario, è possibile richiedere un contatto diretto con un referente personale. Tutte le funzioni essenziali sono disponibili anche senza connessione Internet.
RIGUARDO AD HASCO
Nel settore della formatura HASCO è il fornitore leader a livello internazionale di componentistica standard costruita modularmente e di parti accessorie. Oltre 700 collaboratori in tutto il mondo rendono possibile la costruzione di stampi in modo estremamente semplice – con capacità di innovazione, agilità, semplicità e prestazioni.
Per maggiori informazioni o per contattare i nostri referenti, visitare www.hasco.com.
Download: Press release