HASCO Portaal
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
HASCO CAD data for SolidWorks®

HASCO customers will have a comprehensive database with native CAD data for SolidWorks®. The data is perfectly adapted to the needs of modern mould making. The considerable added value of the data enables users to benefit from significant time and cost savings, along with the complete mould making process. 

The speed and availability of CAD data for standard parts constitutes the basic prerequisite for the efficient design of moulds. Through this CAD data with its added value, HASCO is taking a decisive step forward and offering its customers further potential savings. The native data, generated in the original CAD system, features installation spaces, resulting in considerable time savings during the design process. The installation spaces can be included in the individual design with just a few clicks, together with the geometry that needs to be removed.

Native CAD data with installation spaces for the shortest design times

The fully parametric data also has decisive advantages if any changes are made, since the relevant parts automatically adapt to the corrections. The subsequent parts list that is then generated eliminates the risk of incorrect orders. The largely automated ordering process ensures punctual delivery for the start of assembly and rounds off the overall process in a perfect manner.

Installation manual


 

SolidWorks native databank - Van de klant voor de klant

David Nyström heeft veel werk en constructiekennis gestoken in de ontwikkeling van een eigen SolidWorks databank. Hiermee hebben constructeurs de mogelijkheid om HASCO-componenten parametrisch te gebruiken. Gereedschapssamenstellingen kunnen eenvoudig met behulp van configuraties worden gegenereerd en gewijzigd. Verschillende andere onderdelen, die eveneens bij het construeren worden toegepast, kunnen dankzij de ten grondslag liggende parametrische instelbaarheid eenvoudig worden gewijzigd.

Met behulp van macro's kunnen snel speciale uitwerpers worden gemaakt.

Er zijn meer dan 39.000 configuraties van de HASCO normstukken direct in het native gegevensformaat van SolidWorks beschikbaar.

Deze kunt u gratis downloaden vanaf zijn homepage. Voor geïnteresseerden geven we hieronder de link naar de webpagina.

Op het YouTube-kanaal van de constructeur zijn instructievideo's beschikbaar, en op zijn homepage is een tutorial te vinden.