HASCO Portal
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
HASCO CAD data for SolidWorks®

HASCO customers will have a comprehensive database with native CAD data for SolidWorks®. The data is perfectly adapted to the needs of modern mould making. The considerable added value of the data enables users to benefit from significant time and cost savings, along with the complete mould making process. 

The speed and availability of CAD data for standard parts constitutes the basic prerequisite for the efficient design of moulds. Through this CAD data with its added value, HASCO is taking a decisive step forward and offering its customers further potential savings. The native data, generated in the original CAD system, features installation spaces, resulting in considerable time savings during the design process. The installation spaces can be included in the individual design with just a few clicks, together with the geometry that needs to be removed.

Native CAD data with installation spaces for the shortest design times

The fully parametric data also has decisive advantages if any changes are made, since the relevant parts automatically adapt to the corrections. The subsequent parts list that is then generated eliminates the risk of incorrect orders. The largely automated ordering process ensures punctual delivery for the start of assembly and rounds off the overall process in a perfect manner.

Installation manual


 

Base de Dados Nativa SolidWorks - De Um Cliente Para Outro

David Nyström investiu muito trabalho e know-how técnico no desenvolvimento da sua própria base de dados SolidWorks. Aqui, os construtores têm a possibilidade de utilizar componentes HASCO no desenho e modelagem paramétricos. Estruturas compostas de moldes e acessórios podem ser facilmente geradas e modificadas por recurso a configurações. Vários acessórios e elementos, que também são usados na engenharia de moldes, apresentam propriedades de modelagem estrutural fáceis de modificar, graças aos dados paramétricos subjacentes disponíveis.

De igual modo, podem ser criados rapidamente extratores especiais mediante execução de macros auxiliares.

Mais de 39.000 configurações de padronizados HASCO disponíveis diretamente no formato de dados nativo SolidWorks.

O download gratuito pode ser efetuado diretamente no seu sítio online. Os interessados podem aceder o site online através do link indicado a seguir.

No canal YouTube do próprio construtor podem ser encontrados vídeos explicativos, bem como ainda um tutorial logo na primeira página.