HASCO Portal
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
HASCO CAD data for SolidWorks®

HASCO customers will have a comprehensive database with native CAD data for SolidWorks®. The data is perfectly adapted to the needs of modern mould making. The considerable added value of the data enables users to benefit from significant time and cost savings, along with the complete mould making process. 

The speed and availability of CAD data for standard parts constitutes the basic prerequisite for the efficient design of moulds. Through this CAD data with its added value, HASCO is taking a decisive step forward and offering its customers further potential savings. The native data, generated in the original CAD system, features installation spaces, resulting in considerable time savings during the design process. The installation spaces can be included in the individual design with just a few clicks, together with the geometry that needs to be removed.

Native CAD data with installation spaces for the shortest design times

The fully parametric data also has decisive advantages if any changes are made, since the relevant parts automatically adapt to the corrections. The subsequent parts list that is then generated eliminates the risk of incorrect orders. The largely automated ordering process ensures punctual delivery for the start of assembly and rounds off the overall process in a perfect manner.

Installation manual


 

Собственная база данных SolidWorks: от клиента — клиенту

Давид Нистрём (David Nyström) вложил много труда и конструкторских ноу-хау в разработку собственной базы данных SolidWorks. С ее помощью конструкторы могут использовать компоненты HASCO на основе параметров. Благодаря конфигурациям элементы пресс-форм просто создать и изменить. Различные комплектующие детали, которые также будут частью конструкции, легко модифицируются на основании базовой параметрической системы.

С помощью макрокоманд можно быстро разработать толкатели особой формы.

Непосредственно в собственном формате данных SolidWorks доступно более 39000 конфигураций стандартов HASCO.

Давид Нистрём (David Nyström) предлагает их для бесплатного скачивания на своей домашней странице. Желающие могут зайти на веб-сайт по указанной далее ссылке.
www.bestmoldcomponents.com

На канале YouTube конструктора имеются видеоролики с пояснениями; кроме того, на домашней странице доступно учебное руководство.